请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100EVM 主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、 BQ34Z100-G1
您好!
我们的团队目前正在进行关于锂离子电池充电/放电周期和用于为其充电的直流发生器的学术和实验研究。 出于我们的目的,我们需要记录一些电池参数/数据(主要是充电状态:SOC)。 该项目涉及多节电池组、我们希望使用即用型电池电量监测计传感器将这些数据检索到我们的系统中。 目前、我们正在使用 DAQ 系统、并使用数据采集卡(如 LabView、Arduino 等)记录数据。 您的 TI 电池电量监测计评估板 EVM 似乎可以满足我们的需求。
这里有几个问题:所述的电量监测计或类似的电量监测计是否能够直接为我们提供、或者是否需要 EV2400盒? 如果是/否、是否仍然可以从 I2C 端口直接检索传感器数据(如 SOC)到我们的 DAQ? I2C 端口是否可以在没有 USB 的情况下直接读取?
我知道您已经为 PC 提供了 USB 连接和 TI 软件、但我们希望独立于此检索数据。 希望您能为我们的应用建议一种可能的解决方案、或者其他类似的适用电量监测计。
谢谢、
S. Kalra
研究助理
南洋技术大学
新加坡