This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59108:我想连接每个器件的通道

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/925275/tlc59108-i-want-to-connect-the-channels-of-each-device

器件型号:TLC59108

您好!

我正在考虑使用 TLC59108器件。
LED 电流为300mA、需要6个通道。
由于 LED 电压大约为3V、因此在两个串联中、每个灯串的电压大约为6V。
由于 LED 电流为300mA、我想连接每个器件的通道、使总电流为300mA、如下所示。
是否可以像这样连接和使用每个器件的通道?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    我认为您的结构正常、应该正常工作。 但通常在需要大电流时、在同一 IC 中并联通道是更常用的方法。 一个 IC 控制2个 LED。 例如 、在第一个 IC 中、LED0的并行通道0、1和2以及 LED1的通道3、4和5。 以及其他 IC。 控制 LED 和 PCB 布局应该更容易。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我设计这样一种连接方法的原因是为了降低 I2C 通信的频率。
    当一个器件的 OUT0、OUT1和 OUT2连接在一起时、必须发送 PWM0、PWM1和 PWM2命令来调光一个 LED。
    当连接三个器件中每一个器件的 OUT0时、我们认为只能通过在所有调用地址处的 PWM0命令来执行调光。
    调光周期为10ms。 然后、占空比以20%的步长从0%更改为100%。

    我正在考虑上述方法、但是否有任何问题需要实现这一点?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于器件选择的截止日期即将到来、如果您能向 我提供您的意见、将会很有帮助。
    是否存在连接三个器件的 OUTx 引脚以创建上述电路的任何问题?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将提出其他问题。
    如果 OUTx 连接在不同的器件之间、恒定电流精度是否会发生变化? (精度降低等)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以给我一个意见?
    我能否通过连接三个器件的 OUTx 引脚继续进行设计?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaji、

    是否存在连接三个器件的 OUTx 引脚以创建上述电路的任何问题?
    我认为您的结构没有其他顾虑。 它应该起作用

    OUTx 连接在不同的器件之间、恒流精度是否发生变化?  
    精度由输出引脚上的电压决定。 确保其高于 数据表图2中的饱和电压。