This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5180:LM5180NGUR、LM5160DNTR

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5180, LM25184, LM25183

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926824/lm5180-lm5180ngur-lm5160dntr

器件型号:LM5180
主题中讨论的其他器件: LM25184LM25183

您好!

我正在尝试设计具有5伏1.2安输出的隔离式直流/直流转换器。

您能不能建议我应该使用 LM5180NGUR 或 LM5160DNTR 或任何其他器件。

电路还需要1.5kV 隔离。

谢谢

Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    输入电压范围是多少?

    LM5184具有比 LM5180更高的输出能力。

    请下载计算器以检查您的设计。  

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    感谢您的回复

    输入电压为18伏至65伏直流电压

    找不到名称 LM5184的器件、应该看到 LM25184。

     谢谢

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shantanu、

    抱歉、它应该是 LM25183、但现在仅支持42V 最大电压。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Andy

    因此、如果我使用 LM5180、或者您可以建议我使用另一个器件

    谢谢

    Shantanu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Shantanu

    请使用 LM5180作为高达60V 的输入电压

    请下载 LM5180计算器以帮助您进行设计。  

    B R

    Andy