This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3818G25:延迟时间为10秒或更长的产品

Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927602/tps3818g25-products-with-a-delay-time-of-10-seconds-or-more

器件型号:TPS3818G25
主题中讨论的其他器件:TPS3808TPS3890

大家好、

TPS3818G25DRVT 的延迟时间似乎可设置为10s。 如果我更改 CT 值并将其设置为10秒以上、会发生什么情况?
还有其他类似产品吗? 我正在寻找延迟时间更长的器件。

此致、
Tom Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    您应该看看我们的 TPS3890和 TPS3808器件。 它们在 CT 引脚上提供相同的灵活性和更多的灵活性、包括 TPS3890的30s。

    谢谢、
    Abhinav。