This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927519/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

尊敬的 TI:

  我将 LM5116电源管理 IC 用于双路输出交错降压转换器、适用于12V/50A 左右的应用。 我在输出侧和负载处也有电池。 当电池连接到输出端时、我想启用控制  器、除非控制器不应启用。为此、我端接了输入电源引脚01并从电池为 VCCx 供电。 在这种情况下、在未连接电池的情况下、输出端会出现大约8V 的电压。 该内部稳压器从何处获取电源。?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有用于描述问题的系统方框图?

    谢谢!

    B R

    Andy