This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3670:LM3670MF-ADJ 输出电压

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927368/lm3670-lm3670mf-adj-output-voltage

器件型号:LM3670

我继承了一个将两个 LM3670MF-ADJ 设置为3.3V 输出的设计。  我注意到、在数据表中、3.3V 超出了调节规格。  但是、我们在设计过程中已经足够多了、一般的共识是进行极少的更改、而且管理似乎还可以、所以我正在和我自己进行辩论(第1个团队!) 将它们交换为固定3.3V 版本。  

可调节器件能否在3.3V 电压下工作?  或者我们只是幸运吗?

如果我们将可调部件留在其中、我们会看到什么问题?  我们已经完成了温度测试、一切似乎都正常。

谢谢!

Marcie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcie、

    我强烈建议使用固定的3.3V 版本、因为您提到的可调节版本的 VOUT 额定值不是3.3V。

    切换到固定3.3V 版本只需略微更改布局和原理图。

    此致、

    Davor