This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC34063A:请解决如何限制 MC34063A 升压配置中的输出电流

Guru**** 2528340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927554/mc34063a-pls-resolve-how-to-limit-the-output-current-in-booster-copnfiguration-of-mc34063a

部件号:MC34063A

尊敬的代表:

我们设计了一个 DC-DC 升压电路,输入电压为12V, 输出电压为(V):12.7V,电流 为275mA。  

下面是 使用的组件

RCS 375E、

RC 180E

R2:20.33K

R1 2.2K

李:39UH Wruth Elelctronics

D1:1N5819

CF:2.2nf

Cin 220uF

COUT 220Uf

但这里的电流不受限制。我无法解决此电路用于电压为11.1V、电流为275mA 的电池组的问题。 (蓄电池 LCO 9.0v 和上部切断12V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anandam、您好!

    在非同步升压转换器中、您有一条从 VIN 经由电感器和二极管到达 VOUT 的直接路径。 因此、您需要一些外部电路来限制该路径中的电流。