This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61087:过压保护。

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61087

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927111/tps61087-over-voltage-protection

器件型号:TPS61087

大家好、

我想了解过压保护。

当输入电压大于输出电压(设置)时、我认为输入电压=输出电压。
为了防止这种情况发生、我应该参阅数据表的第19页。

但是、即使器件具有过压保护功能、我认为也有电感器路径。
那么、当输入电压大于输出电压(设置)时 、它是否始终为输入电压=输出电压?

此致。
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 Vin>Vo 时、Vo=Vin-VF、其中 Vf 是上部 MOSFET 体二极管的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的快速回复。

    是的、我知道输出电压包括 Vf 和电感器压降。

    数据表第19页中描述的过压保护的功能是什么?
    当 Vin>Vout 时,TPS61087是否始终 Vin=Vout?

    此致。
    Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    第19页中 OVP 电路的目的是限制最大 Vout=<20V。

    对于 TPS61087、当 Vin>Vo 时、Vo=Vin-VF。