This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:

Guru**** 2514995 points
Other Parts Discussed in Thread: LM36923H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926805/lm36923h

器件型号:LM36923H

大家好、e2e 团队、

目前、我们正在寻找具有以下要求的背光 LED 驱动器:

亮度控制:PWM/I2C

在白天模式下、工作电压和电流通常为28.5V 和50mA。 在夜间模式下、分别为26.5V 和5mA。

我们计划考虑 LM36923H 驱动器。

为了满足50mA 灌电流要求、我们能否将 LED1和 LED2引脚短接在一起并为每个引脚设置25mA 的驱动器电流。 您是否看到此配置有任何问题?

同样、为了满足5mA 最小电流要求、我们将每个通道设置2.5mA 的驱动器电流。

此外、我们计划使用5V 作为 LM36923H 的输入电压。 在这种情况下、数字控制信号- PWM、SCK、SDA、HWEN 来自以3.3V 电压运行的控制器、是否需要任何逻辑电平转换?

谢谢、此致、

Rajesh Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    您可以将两个通道连接在一起、无需使用任何电平转换器。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Robin 的澄清。

    我们希望您离线查看我们的设计。 请提供您的电子邮件 ID 以共享设计。

    此致、

    Rajesh  

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    我将与您建立友谊、然后您可以与我分享设计。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这应该是好的。

    谢谢、

    Rajesh