This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61042:如何通过向 CTRL 引脚输入 PWM 信号来控制 LED 电流。

Guru**** 2385200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61042
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923018/tps61042-how-to-control-led-current-by-inputting-pwm-signal-to-ctrl-pin

器件型号:TPS61042

我们将 TPS61042 IC 用于 LCD 的 LED 控制。

我们有两个问题。

问题1.

TPS61042的规格表规定最大开关频率为1MHz。

即使将 duty1% 20kHz 信号(导通时间为500ns)输入 CTRL 引脚、也可以向 LED 提供电流吗?

问题2.

下面是数据表的摘录。

我们有关于完成软启动的问题。

512个开关周期意味着什么?

为了完成软启动、我们应该向 CTRL 引脚输入什么信号?

谢谢、

此致、

YUya Morita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们无法查看您提供的图片、您能否再次上传这些图片? 谢谢!

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    友好的提醒! 请 再次上传这些照片。  

    BR、

    Robin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们附加了图片。

    请确认这些。

    图1是 DUty1% 20kHz 信号(导通时间为500ns)。

    图2摘自数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、开关频率不会影响调光信号。

    这里的开关周期表示外部输入 PWM 信号周期。

      要完成软启动、 您应保证以下两点:

      1)。输入 PWM 信号接通时间> 2.5us;

      2).保持高于 PWM 信号至少512个周期。

    BR、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    关于 NO2答案、我们还有其他问题。

    请确认所附图片。

    我认为"无1信号"完成 了软启动。

    "No2 signal"是否完成软启动?

    此致、谢谢

    尤雅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这两种解决方案都可以完成软启动。  

    BR、

    Robin