This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:有关 LMG1020输出波形的问题

Guru**** 678420 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LMK61E2EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923466/lmg1020evm-006-questions-about-lmg1020-output-waveform

器件型号:LMG1020EVM-006
主题中讨论的其他器件:LMG1020LMK61E2EVM

 各位同事好!

根据客户需求、我希望使用 LMG1020来驱动激光器件。

在测试过程中、我发现当输入1ns 脉宽信号时、LMG1020EVM 的输出信号是一个奇怪的波形、这不是理想的1ns 脉宽。如下所示。

    

在)《LIDAR 应用的栅极驱动器布局》后、我发现该输出波形可能是由环路中以黄色标记的电感(引起的。如下所示。

但文本中没有详细说明原因、因此我想详细地询问电感如何影响输出波形。

指向《优化激光雷达应用的栅极驱动器布局》的链接 如下。

e2e.ti.com/.../_0A30_Optimizing-Gate-Driver-Layout-for-LiDAR-Applications_0B30_.pdf

此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xinhang、

    感谢您与 lmg1020取得联系。

    这些波形是否来自 lmg1020 EVM?

    如果不是、您能否共享栅极驱动器布局以供审核?

    电感可能会影响波形、具体取决于电感来自何处以及系统中的峰值电流。 通常、电感会减慢边沿、并会产生振铃、如波形中所示。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、该输出波形确实来自 LMG1020EVM 的 VG 位置。

    我使用示波器的探头来测量输出波形。

    当然、我认为探针内部很可能存在引线电阻、引线电感和杂散电容。

    因此、标准脉冲信号在经过较长的传输线路后容易出现过冲和振铃。

    您认为这一原因是否合理?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    焦、

    我叫 Mamadou、我是 Jeff、您能否确认您的测量是通过 Tip & Barrel 方法完成的? 您的测量设置是什么样的? (EVM 上的探头)。  

    您能否验证您的运行条件是否与 EVM 建议的运行条件相匹配?

    您能否在相同的波形上共享输入和输出波形?

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Mamadou、

    经过分析,我发现了原因,这种现象主要是由两个因素造成的。

    1、脉冲时间问题

    我们使用 LMK61E2EVM 生成差分时钟信号、并设置两个输入信号以保持1ns 的相位差、以便在理想状态下、输出为1ns 脉冲。

    但是、实际上、VG 的输出是脉宽约为40ns 的波形、该波形不是理想波形。

    通过查看 EVM 原理图、我们可以发现电路板上的 IN-连接到 GND、也就是说、来自 IN-的信号输入始终处于低电平状态、因此当 IN+为高电平时、将存在相位差。 输出波形脉冲宽度是 IN+的脉冲宽度。

    2.脉冲波形的问题

    当信号沿传输线路向前传播时、将在每个时刻感受到瞬态阻抗。 该阻抗可能来自传输线路(例如示波器探针)本身、也可能来自中间或末尾的其他元件 只要感知阻抗发生变化、信号就会反射。 这些因素可能包括布线过长、传输线路端匹配、电容或电感过大以及阻抗不匹配。 如果信号在驱动器和接收器之间多次反射、则会发生振铃现象、这会延长信号稳定所需的时间、从而影响系统的稳定时序。

    最后、非常感谢您回答我的疑问。