This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:TPS548D22启动波形 isn#39;t 单调

Guru**** 2516120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923269/tps548d22-tps548d22-start-up-waveform-isn-t-monotonous

器件型号:TPS548D22

大家好 、

我们发现 TPS548D22 启动 波形  不是单调的。 我们需要检查原因。 在我 看来、这 是因为  软启动和 FB 在 启动 期间没有很好地跟踪。 因此 、增加 SS 时间 应该会有所帮助。 请帮您分享一些评论吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    起初看起来像 ss 上升得更快、FB 进展不好、但这不应导致问题、我想、我将向专家介绍这部分内容以供回顾。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS548D22在自动跳跃模式下软启动、即使编程为强制连续导通时也是如此。  在输出电压下降时、转换器仍在切换、这一事实表明、通过此转换、输出上存在一些负载。  转换器可能会达到负载特性发生变化的某个负载顺从电压、并且转换器会在恢复期间超冲软启动斜坡、这与响应负载瞬态的稳压输出非常相似。

    这是来自客户电路板还是我们的评估模块?

    测试期间、输出负载是多少?

    例如、大多数电子负载都具有负载依从电压、即负载的输入电压、在该电压下、它们可以开始消耗和调节电流。  低于该输入电压时、它们不能消耗太多电流。  这会导致负载分布在电源电压上升时施加瞬态。

    如果这是空载或电阻负载、则可能是基准电压上升跟踪滞后、随后是基准电压跟踪之前的小过冲和恢复、但特性看起来更像是动态负载响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    测试是使用客户的电路板进行的。  进行测试时无额外负载、压降电压点仅为90mv。 因此负载没有变化、CPU 在该电压下仍处于关闭状态。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

       如果转换器在斜升的初始部分输出最短导通时间、这将导致 Vout 在导通时间赶上之前稍微过冲。 您可以尝试缩短软启动时间吗? 这将对导通时间脉冲提出更高的要求、并应导致压降电压点低于90mV 或完全消失。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

      您是否有机会了解这一点?  

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我已离线关闭案例、很抱歉 忘记了帖子。 谢谢。