This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54383:TPS54383PWP

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926026/tps54383-tps54383pwp

器件型号:TPS54383

 我正在使用 TPS54383PWP 从15V 输入生成5.5V 和3.3V 电压、我已实现以下电路、如果此原理图设计中需要任何更改、我上电时不会获得所需的电压(5V 和3.3V)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我回顾了 SCH、它看起来很好、希望使用反馈电阻器。 您需要将 R14和 R13更改为20K 并移除 R2和 R9 (DNP)。  

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所说、我已将 R14和 R13的值更改为20K 和 R2、R9变为 DNP、因此我也不会获得5V 和3.3V 电压、

    是否有其他方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    除了反馈之外、我再次查看了 SCH;从原理图上看不到任何表明问题的东西。 我运行了以下与您的原理图非常相似的原理图、我能够获得3.3V 和5.0V 稳压。

     

     

    您能否澄清一下您在输出中得到的结果? 它是否完全启动? 布局如何? 什么是输入电源,是否有负载?  

    我需要更多信息、以便能够放大问题  

    谢谢!   

    谢谢!

    Tahar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将 Divya 的问题发布到原始主题中。

    正如您所说、我已将 R14和 R13的值更改为20K 和 R2、R9变为 DNP、因此我也不会获得5V 和3.3V 电压、

    是否有其他方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    查看 SCH 并按照上述方法修复反馈电阻器后、我不会看到 SCH 出现任何导致问题的错误。

     您能否澄清一下在 VOUT 处测量的值? 器件是否完全启动? 布局如何? 您的输入电源电压是多少?它是测量值、以确保不受限制。 输出端是否有负载?  

    我需要更多信息、以便能够放大问题。   

    谢谢  

    Tahar