This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54383:TPS54383PWP

Guru**** 2506135 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926137/tps54383-tps54383pwp

器件型号:TPS54383

您好!

正如您所说、我已将 R14和 R13的值更改为20K 和 R2、R9变为 DNP、因此我也不会获得5V 和3.3V 电压、

是否有其他方法可以解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

      由于 Tahar 正在继续支持另一个线程、我将关闭这个线程。

    此致、

    Gerold