This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:未获得预期的 VOUT

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927197/tps7a33-not-get-expected-vout

器件型号:TPS7A33

您好!

请在此处查看原理图: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS7A33.pptx

使用条件为 Vin=-5V、Vout=-2.5V

R1和 R2根据数据表说明计算得出、R1 = 112.5k Ω、R2 = 100k Ω。 但实际测量电压为-2.2V。

什么是问题? 请提供建议。

此致、Katsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Katsu、

    因此、这里可能会发生以下情况之一:

    您的电阻值可能不正确。

    您是否在 PCB 上测量了电阻器值? 我们注意到、如果您切换 R1 (112.5k)和 R2 (100k)值、稳压电压将为2.2V。

    2、您的器件可能会压降。

    您是否已将输出连接到示波器以监控输出? 如果您碰巧使用器件来提供负载、则应用可能要求比器件额定功率更高的功率耗散。

    3.布线布局可能会导致调节点与测量电压点之间的压降。

    最棒的

    Juliette