This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:电源输出很奇怪。 电路是否有问题?(TPS544C25RVFT)

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/923006/tps544c25-the-power-output-is-strange-is-there-something-wrong-with-the-circuit-tps544c25rvft

器件型号:TPS544C25

你好

我使用的是 TPS544C25RVFT 稳压器、但功率输出很奇怪。

观察捕获屏幕、可以看到基于0.95V 的方波输出。

不应以线性方式输出0.95v?

电路设计为像捕捉屏幕。

请告诉我是否有遗漏的东西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、开关噪声似乎是耦合的、能否确认它与测量方法无关? 使用20Mhz 带宽和最短的探头 GND 线、并使用远离开关节点的测试探头。

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/archive/2016/07/27/how-you-measure-your-ripple-can-make-you-or-break-you

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的、您的示波器似乎从开关节点拾取开关噪声、或者探头的接地基准随开关节点移动。

    需要注意的一些事项:

    1) 1)两个接地夹连接到同一电路板的不同位置

       示波器探头在示波器输入端使用公共接地总线、 通常连接到接地端、如果在不同的点连接了2个接地夹、则示波器会将这些接地点之间的差值放大5倍、从而对测量精度产生负面影响、因为接地端之间的电压差会强制施加在示波器探针的接地线上、 然后按10倍的比例进行缩放、以抵消无源探头的10:1衰减。

    2) 2)从开关节点拾取。

    具有长接地引线的无源探头在开关模式电源的电感器附近形成环路、可与电感器一起形成空气磁芯变压器、从而在示波器测量中分压开关节点电压。

    如果您消除了多个接地连接和较长的接地引线、则可能正是方波模式真正出现在输出端。  方波表示输出纹波的电感部分、但所见电平很高、因此寄生布局电感将极高。  对于5V 输入、要在输出电压下产生90mV 方波、寄生布局电感需要为主电感器的0.09/5 = 1.8%。  

    对于 FP1007R-R15电感器、寄生电感为2.7nH。  如果您已经检查了示波器测量结果、并对其充满信心、请查看布局和输出电容器。  它们应连接一个宽 VOUT 覆铜、接地端应通过多个并联过孔返回系统接地层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Shin

      只需检查您的问题是否得到解决。

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shin、

      由于我们没有听到您的反馈、我们希望我们的答案有助于解决您的问题。 如果您对此主题还有其他疑问、请在此处输入。

    此致、

    Gerold