This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS566235:是否可以移除 BST 电阻器?

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926759/tps566235-bst-resister-can-be-removed

器件型号:TPS566235

您好!

数据表中的 EVM 和典型应用在 BST 引脚和自举电容器之间都有 BST 电阻器(0 Ω)。 该电阻器的用途是什么?

能否从目标板下方移除电阻器?

输入电压:12V

输出电压:0.9V

输出电流:0~3.5A

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

      BST 电阻器与引导电容器串联、有助于降低 MOSFET 的导通和关断速度、这有助于缩短 SW 节点的上升时间、并有助于最大限度地减少振铃、这也有助于降低 EMI。 建议保留 BST 电阻器-以便在遇到任何问题时、它将有所帮助。

    此致、

    Gerold