This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28251:用于外部同步的应用电路

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28070, UCC28251, UCC29002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927188/ucc28251-application-circuit-for-external-synchronization

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:UCC28070UCC29002

早上好!

我使用2个 UCC28251来设计两个直流/直流转换器。 两个转换器的输出并联。 使用 MCU 提供与 UCC28251的外部同步。 因为我在 UCC28070数据表的图18中看到只有一个常见的电压环路。 因此、诸如 VSENSE、OVP、REF、FB、COMP、 UCC28251中的 SS、SP、PS 仅需要一个公共电压环路、或者它们是独立的电压环路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当您并行转换器输出时、您需要考虑输出电流共享、故障保护、故障恢复等 两个独立的转换器需要首先独立进行补偿、控制和调节。 您可以如上所述同步 MCU 的两个 UCC28251转换器(F<1.8MHz)、但仍存在电流共享问题。 查看 SLUP207UCC39002 负载共享控制器。 另请参见 PMP8906、它使用 UCC29002并联两个反激式转换器。

    此致、

    Steve M