This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020-Q1:睡眠模式输入电流计算

Guru**** 2503135 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020-Q1, LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927034/lmr14020-q1-sleep-mode-input-current-calculation

器件型号:LMR14020-Q1
主题中讨论的其他器件: LMR14020

您好!

我计划使用 LMR14020-Q1、其中我的标称输入电压为12V、我计划将输出电压设置为3.8V。  

我使用 L=4.7uH,2 x 22uF 作为 Cout、FSW 1.8MHz、Cin =10uF

在正常情况下、我可能会看到负载电流要求高达1.5 - 2A。

但是、在系统低功耗模式中、3.8V 输出仅需要3.4mA 的电流。  

我知道 LMR14020-Q1在这种情况下将处于睡眠模式。 我想精确地知道在这种情况下、我的输入电流大小。

此外、如果可能、还将如何计算该值。

我能不能这样说输出功率是3.8V x 3.4mA = 12.92mW;考虑到大约70%的效率,引脚= 18.457mW;使用12V 输入时,我可以预期输入电流=~ 1.53mA 持续电流?

我还需要在该图中添加待机电流或任何其他引脚电流。?

如果您可以很快确认,这将非常有用。

等待您的回复。

谢谢

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我认为在轻负载模式下计算精确输入电流的方法并不容易。  

    原因是 LMR14020在轻负载模式下突发它的 PWM 频率、并且随着您增加负载、它将增加它的突发频率、直到达到标称工作频率。 但是、预测该轻负载下的突发频率相当困难、因此需要计算该轻负载下的效率。

    鉴于转换器的效率、上述内容似乎是合理的。 在使用效率值时、还应考虑待机电流。 您可能需要降低电感器串联电阻、但该数字在轻负载时可能很小(3.4mA)。

    因此、我认为有必要根据经验使用一批样本进行测量、并查看最小值和最大值、从而更好地了解您可能根据特定设计配置(L 和 C)获得的范围输入电流

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢你的答复。

    [报价用户="Arief Hernadi"]使用效率数字时,也应考虑待机电流[/quot]

    是 IQ 40uA、称为 工作静态电流(非开关)。

    此致、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    是的、正确。 以下是一篇有关解读数据表时可能遇到的电流项的好文章

    谢谢

    -Arief