主题中讨论的其他器件: LMR14020
您好!
我计划使用 LMR14020-Q1、其中我的标称输入电压为12V、我计划将输出电压设置为3.8V。
我使用 L=4.7uH,2 x 22uF 作为 Cout、FSW 1.8MHz、Cin =10uF
在正常情况下、我可能会看到负载电流要求高达1.5 - 2A。
但是、在系统低功耗模式中、3.8V 输出仅需要3.4mA 的电流。
我知道 LMR14020-Q1在这种情况下将处于睡眠模式。 我想精确地知道在这种情况下、我的输入电流大小。
此外、如果可能、还将如何计算该值。
我能不能这样说输出功率是3.8V x 3.4mA = 12.92mW;考虑到大约70%的效率,引脚= 18.457mW;使用12V 输入时,我可以预期输入电流=~ 1.53mA 持续电流?
我还需要在该图中添加待机电流或任何其他引脚电流。?
如果您可以很快确认,这将非常有用。
等待您的回复。
谢谢
斯蒂芬