This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:如何修复电路?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926225/bq77915-how-can-i-getting-fix-my-circuit

器件型号:BQ77915

我的最后一个主题:  

我尝试使用我的设备、PSU 和示波器修复我的电路。

我通过 PSU 提供18V 电压、电阻分别为200 Ω 至5S。

此外、我使电路用于禁用休眠模式、并使 CTRD、CTRC 接地。

我使用了100K 欧姆的 OCDP 电阻器来使用 EEPROM 设置。

但我无法通过 P-和 C5获得18V 电压。

我只能在 C5和漏极1.6V~3V 之间获得大约16V 的 P-和 FET 漏极电压。

RSNS:0.002R 1% 3920

MOSFET:FDBL86066-F085 (CHG 和 DSG 各2个)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接我的测量值。

    EEPROM 测量

    2 - 1 - 1 - 1 - 2

    确定有关这种情况的协议、但它似乎是这样的。

    首次发送两条消息

    一条关于2、3和4的消息

    并返回到第一条消息。

    电压为0.3V、看起来与 IC 进行通信。

    2.分辨率测量

    我在 PRES 和 VDD 之间添加了100千欧电阻器。

    3. LD 测量

    我测量了 IC 的 LD 引脚。

    我如何分析它。

    4. VTB 和 TS 测量

    我认为这种情况很好、因为我在 VTB 和 TS 之间添加了一个上拉电阻器10K

    5. DSG_IC 和 CHG_IC (IC 输出)测量

    看起来不起作用。

    我在数据表中看到、当 PSU 提供18V 电源并且如果使用200R 分压器、则所有 FET 均导通

    但每个栅极只能达到约50mV。

    即使我在 FET 侧测量、它看起来也是一样的。

    6. CCFG 测量

    了解如何分析该测量结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CHG 和 DSG 引脚看起来都是低电平、这意味着存在开路、过流、短路或温度故障。 请检查数据表表表表9-5中这些故障的条件。

    我还注意到 CCFG 引脚看起来不正确。 如果您使用4节电池配置、CCFG 引脚应直接连接到 AVDD (应为高电平)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试期间、我的电池配置为5S。

    我使用200R 电阻器为 PCB 18V 供电、用于对每个 VC 引脚进行电压分压。

    我附加了更多测量值、当我为 PSU 加电时。

    这是我为 PSU 加电时可以实现我的单个功能的情况。

    我可以看到 DSG FET 的栅极电压高达13V。

    有时也会延迟。 CHG FET 的栅极也变为高电平。

    但是、即使我没有加载该电路、所有 FET 的栅极也会变低。

    Yello:DSG FET 门

    绿色:CHG FET 栅极

    橙色:SRP

    蓝色:SRN

    Sky:SRP-SRN

    即使我查看了有关 CCFG 的数据表、但5S 只需将其悬空。

    此外、我检查了表9-5中的所有内容。 我想我没有 任何对应的东西。

    如何分析此处所附的测量结果?

    VTB 和 TS、CCFG、LD、DSG 和 CHG。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    表9-5将是调试电路板的关键。 首先、我建议确定 CHG 和 DSG 引脚的值。 如果两个引脚都为高电平、则没有故障、并且您的器件正常运行。 如果这些引脚中的任一引脚或两个引脚都为高电平、请使用表确定可能发生的故障。

    然后、确定可能的故障后、检查故障触发条件、直到确定发生了哪个故障。

    最后、使用恢复方法将器件恢复为正常模式。