我尝试使用我的设备、PSU 和示波器修复我的电路。
我通过 PSU 提供18V 电压、电阻分别为200 Ω 至5S。
此外、我使电路用于禁用休眠模式、并使 CTRD、CTRC 接地。
我使用了100K 欧姆的 OCDP 电阻器来使用 EEPROM 设置。
但我无法通过 P-和 C5获得18V 电压。
我只能在 C5和漏极1.6V~3V 之间获得大约16V 的 P-和 FET 漏极电压。
RSNS:0.002R 1% 3920
MOSFET:FDBL86066-F085 (CHG 和 DSG 各2个)