This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:独立、无主机 MCU

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D, BQ25601D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926773/bq25611d-in-standalone-without-host-mcu

器件型号:BQ25611D
主题中讨论的其他器件: BQ25601D

如果 BQ25611D 由外部降压转换器供电,在没有 USB 连接和没有主机 MCU 的情况下,如何组装?

如何在没有 USB 连接和没有主机 MCU 的情况下调整输入电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅9.3.6.1自主充电周期、当电池充电被启用时(CHG_CONFIG 位= 1且 CE 引脚为低电平)、此器件在无需主机参与的情况下自主完成一个充电周期。 表3中列出了器件默认充电参数。 请检查 d/s 上的寄存器映射中列出的默认设置、并查看默认设置是否适合您的应用和使用的电池。

    如果 D+/D-引脚短路、则输入电流限制设置为2.4A 如果 D+/D-引脚正常、则输入电流限制设置为0.5A

    请访问 https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/890624 以了解 I2C 控制的 BQ2560X:原理图审阅和 PCB 布局设计提示。 BQ25611D 类似于 BQ25601D。

    强烈建议 通过测试 器件 EVM 来熟悉器件操作。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您提供的信息!

    '如果 D+/D-引脚短路、则输入电流限制设置为2.4A。'

    >>这意味着什么? 连接到 GND? 根据数据表中的表1、以下情况下、非标准适配器检测的输入电流限值设置为2.4A:

    D+和 D-处于 Vd+/Vd-_2p8范围内

    和2.55V< Vd+/Vd-_2p8 < 2.85V

    我的问题是、如果我在引脚 D-和 D-上施加~ 2.8V 的外部电压电平、而输入电流限制设置为2.4A、这是对的吗?

    提前感谢!

    此致

    Norbert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Norbert:

    "如果 D+/D-引脚短路"意味着 D+和 D-引脚连接在一起并悬空。 在这种情况下、检测到端口为 DCP。 VD+/Vd-_2p8规范适用于 Apple 适配器检测、如果检测到 Apple 2.4A 适配器、则输入限制设置为2.4A。 如果您在 D+/D-引脚上施加2.7V 电压、充电器可能会将其检测为 Apple 适配器并设置2.4A 输入电流限制。

    此致、