This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:TPS7A2450DBVR

Guru**** 2531980 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO7710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927075/tps7a24-tps7a2450dbvr

器件型号:TPS7A24
主题中讨论的其他器件:ISO7710

我有一个使用 TPS7A2450DBVR 的简单压降稳压器。

有两个具有相似功能。 输入为12v nom、输出为5V。

目前、我没有任何负载连接到任何一个。 最终、该负载将为的 ISO7710引脚8。

我已经测量了输出 X7R 1uF 电容上的阻抗、该电容为>MEG 欧姆。

但器件变得非常热。

在规格中、只有 uA 级电流流入/流出引脚。

那么、它们为什么即使没有任何负载也会变得如此热?.. 每种电流的耗散时间不能超过7倍、最坏的情况下几微安< mW。 使用167.8摄氏度/W RJ 时、人们预计不会出现可察觉的温度上升。

我是否忽略了这里的一些偏置电流?

我应该使用不同的稳压器吗?

-任何帮助都将受到高度赞赏。

-robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    这些器件不应比环境温度更热、并且绝对不会施加任何外部负载。

    您能否提供原理图?
    您能否在示波器上捕获输入和输出电压(仅检查器件是否存在明显错误)?

    您能否确认线性稳压器在输出上调节至5V?
    是否有任何电源或泄漏电流误流入线性稳压器?

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯蒂芬

    将执行 Asap。

    OIF 2,只有1变热。  两者都具有相同的配置

    不过、我将获取数据。

    尽管输入/输出是它们应该是什么样子的。 一个不热的是5.00,而另一个热的是4.99

    Thnx 的支持。

    Robin