This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28881:最大输出电压

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927302/ucc28881-max-vout

器件型号:UCC28881

你好!

以下要求的最大输出电压是多少:

VIN 40-160V、I OUT 0.01A?

此致、

Marion

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marion、

    假设此设计适用于 CCM 反激式、则器件有功率限制、但反激式器件也有占空比限制。

    Vout=N*(Dmax/1-Dmax)*VIN、其中 N 是变压器匝数比  

    从最大输出功率的角度来看、当<VIN<265 Vac (120 V<VIN<375 V). 达到85时、pout (max)=4.5W (请参阅下表) 如果 Iout=10mA、VOUT (max)=450V、则最小输入电压为40V、因此输入电流将比 VIN (min)=120V 的情况高3倍、这会将 VOUT (max)降低3倍。 电压为40 V <VIN<160 V, the maximum output voltage should be limited to ~150 V (450 V/3). 如果您使用150V 作为最大允许输出电压、您现在可以确定变压器匝数比(N)应是多少、以保持 VOUT<150V、Dmax<0.48、CCM 运行。

    此致、

    Steve M