This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B25:PMBus 问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS544B25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927099/tps544b25-pmbus-issues

器件型号:TPS544B25

您好!  

我的电路板上有 TPS544B25、并且正在尝试重新配置 EEPROM、以便我设置正确的输出电压、刻度、OVP 等...

现在、我使用 Aardvark 与 IC 通信、但我没有得到应答。 我已经尝试使用我们拥有的设置地址(十进制为41)、127和全局(0)、但没有任何结果会导致一个 ACK。

访问寄存器空间之前是否需要执行任何特殊命令? TI Fusion SW 在后台是否执行 DS 未涵盖的任何操作?

对于设置、我有电源进入 VIN 和 VDD。 CNTL 被上拉、但这导致 OVP 关闭、因此现在被下拉至低电平。 我没有观察到 PMBus 行为有任何差异。

我可以看到在 TPS544B25的引脚上切换 SCL/SDA、因此我知道 IC 正在获取命令。 此外、BP3和 BP6在正确的电压下保持稳定。

如果您需要更多详细信息、请告诉我。

谢谢、

Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

       您能在 g-dhanabalan@ti.com 上分享原理图吗

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    我刚刚向您发送了一封电子邮件、其中包含 TPS544B25原理图的屏幕截图。

    如果您需要其他信息、请告诉我。

    最棒的

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    您是否有机会查看原理图?

    最棒的

    Ross

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ross、

      我查看了原理图、没有什么突出的。 您能否分享 SCL 和 SDA 信号的示波器截图?

    您使用的 PMBus 工作频率是多少?

    此致、

    Gerold

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gerold、您好!

    由于调试已移至电子邮件、我将关闭此操作。

    感谢您迄今提供的支持。

    最棒的

    Ross