This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A84A:COUT 低电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927304/tps7a84a-cout-at-low-current

器件型号:TPS7A84A

大家好、  

只需检查 当最大 Iout 为330mA 时、Cin 和 Cout 是否可以分别降至1x10uf。  谢谢。  

BRS

假设  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    很高兴再次见到你。 可以使用一个10uF 的输入电容器、但用于输出。 为了确认 TPS7A84A 是否可以在最大电流减小的情况下使用10uF 输出电容器、我们需要重新运行一些仿真。 让我们在您的上午时间进行快速同步呼叫、我将通过直接电子邮件获取此支持、因为这违反了数据表建议。  

    此致、  
    Jason Song

    使用小于47uF 的电容与数据表的建议不匹配合使用、