This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2941:LM2941LD/NOPB 是否符合 AEC-Q101标准?

Guru**** 2812605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927200/lm2941-is-lm2941ld-nopb-aec-q101-qualified

器件型号:LM2941

大家好、

我对 LM2941LD/NOPB (汽车应用的 Q 级)有疑问、

作为主题, LM2941LD/NOPB AEC-Q101是否合格?

非常感谢您提供建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    不、不是。 如果确实如此、我们将使用-Q1和器件型号的末尾。  

    也许可以将其作为汽车级器件发布、但我们尚未研究可行性。  

    您能否分享实际的输入、输出和负载电流要求、也许我可以推荐一款器件?

    此致、