This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2950:输出电压过冲

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2950
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926320/lp2950-vout-overshoot

器件型号:LP2950

您好!

我想问一下下面的主题。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/819132

LP2950是否会有相同的现象?

(如果 VIN 快速上升、VOUT 跟踪 VIN 并过冲至高于标称输出电压。)

为了防止这种现象、我们应该降低 VIN 压摆率的值是多少?

是否有一些目标值?

谢谢、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在研究您的问题、我将在明天(7/28)提供答案。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所有 LDO 都存在过冲问题、因此 LP2950也会表现出相同的特性。  

    好消息 是、有充分记录的方法可以避免过冲、本应用手册对此进行了总结。 该应用手册还解释了启动时过冲的原因-尤其是第2.4节-因此、我建议全文阅读以充分了解如何避免过冲。  

    过冲的确切原因以及相应的解决方案取决于应用。 在一种情况下、VIN 压摆率应足够快、以便输入在输出达到其目标电压之前保持稳定。 我之所以指出这一点、是因为您建议降低压摆率、我理解这是一种反直觉的做法、即应该实际执行相反的操作。 至于输入压摆率的实际标称值、很难说对于该特定器件、因为数据表未指定启动时基准电压的压摆率。 应用手册中使用的示例器件使用8V/ms 压摆率来实现无过冲启动、因此这可能是一个良好的开始位置。

    如果我链接的应用手册不够、并且您有更多问题、请随时再次访问!

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    感谢你的建议。  

    此应用手册将提供很大帮助。

    我对下面 LP295x D/S 中的图21还有其他问题、

    Vout 过冲可以在该波形中看到。

    我不确定该波形中 Vin 的确切值、但我假设 Vin 在 EN 变为低电平之前已经达到标称值。

    在本例中、我认为该 LDO 不 会进入压降状态。 这种过冲的原因是什么?   

    谢谢、  

    开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    在不了解整个设置的情况下、很难确定原因。 我的最佳猜测是、用于该示波器快照的输出电容值为10uF、大于所需的最小值。 数据表的第8.2.2.1节说明了最低 Cout 要求:

    在图 21、IL = 1mA、根据上面的描述、对于这个负载电流、稳定运行只需要0.1uF。 回到应用手册、具有大于必要的输出电容会增加浪涌电流、这仍会导致输出在启动时过冲。 因此、根据您预期的负载、您需要调整输出电容的大小、使其在大到足以实现稳定运行和小到足以避免启动时过冲之间达到良好平衡。  

    希望这对您有所帮助、

    Nick