This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:适用于24V IN -17V 0.5A OUT 设计?

Guru**** 2814515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5164, LM5164-Q1, LM5575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924428/lm5164-suitable-for-24v-in--17v-0-5a-out-design

器件型号:LM5164
主题中讨论的其他器件: 、LM5575

我正在寻找一款器件来设计24V IN、-17V 0.5A 输出电源、并将要求融入 Webench 中。

它为我提供了一个选项、即 LM5164-Q1、但现在无法为我购买。 我查看了数据表、看不到为什么无法使用 LM5164器件?

是否可以在此配置中使用 LM5164?

非 Q1和 Q1器件之间有何差异?

谢谢、

G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果这会产生任何影响、我更愿意在高开关频率下运行该部件。 可能是0.7至1MHz 范围。

    谢谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G、

    您可以将 LM5164替换为 LM5164-Q1 WEBENCH 反相降压/升压设计。

    该集成电路在 Q1组装和测试中具有相同的细微差异、可满足 AEC 汽车认证要求。

    与较低的开关频率相比、700kHz FSW 的开关损耗更高、效率更低、但应该可以。

    不过、我会避免高于该值。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您确认可以使用 LM5164。

    您能否向我解释一下、此配置中的最大输出电流容量是多少?

    VIN 23-25V

    输出电压-17V

    此外、您是否会使用该器件设计适合缓冲器网络的功能、如我的 LM5575问题中所述?

    非常感谢、

    G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G、

    请访问 https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    如另一个线程所述,反相降压/升压平均电感器电流为 IL = IOUT *[1+(|VOUT|/ VIN)]

    这不包括效率术语、请参阅该应用手册中的 eq 4。

    对于 LM5164 1A 转换 器 Us IL = 1A、VOUT =-17V 且 VIN = 23V、我得到575mA。  

    当我包含估计的80%效率时、我得到520mA。

    正如 Arief 在另一个线程中提到的、可以使用 SW 到-VOUT 的 RC 缓冲器是的。  

    我会为它添加封装、并在需要时进行填充。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多