This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:100%占空比

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926697/tps62148-100-duty-cycle

器件型号:TPS62148

我希望在5V 输出下 TPS62148的100%占空比运行方面能有所帮助。

1) 1) DS 中的图80显示了图形停止前的开关频率约为700kHz (器件进入100%占空比模式?)
这大约是1.5us 周期。 占空比(根据 DS 的9.4.3标准)为 VOUT/VIN、因此在5.3V 时为94%。 然后关断时间大约为80ns。

在 DS 中、这是为最短关断时间指定的值。

因此、任何低于此值的输入电压都会导致器件在100%占空比模式下运行、对吧?

2) DS 表示:
只要输出电压低于内部设定点、高侧开关就会保持开启状态。
内部设定点是什么? 这是 FB 电阻器的输出电压设定点吗? 换言之、在100%占空比时、如果输入电压增大、输出电压将增大、如果输出电压高于"设置"的输出电压、开关操作将再次开始?


3) 3)随着 Vin 降低、开关频率降低...直到占空比足够高、达到80ns 的最短关断时间、并且器件进入100%占空比模式。 一旦处于100%占空比模式、它是否能够在这种运行中长时间承受?

4) 4)是否有方法计算开关频率随输入电压降低而降低? 公式3)和4)是针对吨时间给出的一组不变的开关频率、因此我想知道如何计算图80频率...?

此致、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、

    1.是的、解释正确。 实际上、由于损耗、占空比将高于数据表中给出的理想公式。 因此、对于损耗更高的较高电流、与较低电流情况相比、该器件在输入电压更高时将进入100%占空比模式。 您还可以使用数据表中的 eq.7对此进行预测。

    2.正确。  

    3.我所知的、只要不超出结温限值、就不会持续很长时间的限制。 在25°C 时、即使在最高输出电流下、100%占空比运行期间的损耗也不会显得很高。

    4.可以使用数据表中的导通时间公式- eq 1和2来创建 PWM 运行的基本模型。 EQ。 3和4是采用 AEE 时的情况、这通常是在较低的输出电压下的情况。 但可能还有其他因素、例如导通电阻随损耗的变化、确切的损耗估算、导通时间公式的精确时间常数等、这将使得很难与100%占空比频率的降低相匹配。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复;正是我需要知道的:)

    -Darren