This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:LED 短路时的加电行为

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/921351/tps92692-behavior-at-power-on-with-led-shorted

器件型号:TPS92692

你好

如图36所示、升压 LED 驱动器电路中的 LED 短路时的行为存在一个问题。

如果在 LED 短路的情况下打开 VIN、则 QDIM 的栅极电压接近 VIN。
不过、源极和栅极之间似乎存在一段电压差、
FET 瞬间导通、电压出现在漏极侧。

因此、当 Qdim 导通时、VIN 将消耗过流、
由于 VIN 侧的过流保护、它将停止。

我想将 QDIM 的栅极上拉至源极侧、以防止这种情况发生。
特别是有什么问题吗?

此致
Hara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hara、

    为了感测短路、我们必须打开 QDIM FET、以便电流可以流入电流感测电阻。  这是我们能够感应短路的唯一方法、就是了解电流。  如果您将其上拉、则我们不会感应电流。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    如果您在 LED 短路的情况下打开 VIN、应该采取哪种操作?
    DIM 端子的输入处于 L 状态。

    由于 QDIM 关断、即使将来出现短路、电流也不会流动、
    我认为 TPS92692的输出短路保护将会工作、因为在 DIM 端子变为 H 时、过流会第一次流动

    但是、当实际运行时、过流会在 VIN 开启时流动、
    VIN 电源的过流保护正在工作。
    您知道是什么导致了这种情况吗?

    此致
    Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    我很难回答您的问题。  请分享任何范围捕获以及您所讨论内容的评论。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    很抱歉、我的解释很难理解。

    首先、我想知道正确的行为应该是什么、
    请告诉我、在图36的电路中出现以下情况时、操作将是什么样的。

    [第1季度]
    LED+和 LED-短接、IADJ 引脚和 DIM/PWM 引脚输入位于 L
    请告诉我、当为 VIN 供电时、会发生什么类型的操作?
    [第2季度]
    请告诉我、当电源接通 VIN 并短路时、操作是什么样的?
    在这种情况下、我们认识到 IC 无法执行保护操作。 正确吗?

    此致
    Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    Q1: LED+和 LED-短接且 IADJ 和 DIM/PWM 为0V 时、调光 FET 将关闭、并且不进行切换

    Q2: 首次施加 Vin 时、调光 FET 关闭、当 DIM/PWM 输入和内部电压达到 UVLO 等适当电平时、调光 FET 将开启、如果输出短路、它将感应到这是过流情况并关闭调光 FET。

    这就是我们将要提供的所有细节。  如果您需要、可以获取我们的评估板并对其进行测试。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的答复。

    我理解了问题1的答案。
    但我对第二季度还有其他问题。  

    如果电路中的 COUT 短路、如图 36、
    即使 QDIM 已关闭、也无法提供保护?

    此致
    Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    如果 Cout 短路、我们不会对此进行保护...我们仅使用调光 FET 保护 LED 输出短路。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    我曾问过 Q2、我之前曾问过。

     过流保护功能适用于哪个过流故障阈值或欠压故障阈值?

    当我实际测试此状态时、在 SS 引脚电压上升之前、保护似乎是有效的。

    数据表显示"欠压故障检测电路根据 SS 引脚电压和内部 PWM 在内部禁用。
    状态。"、
    那么、过流故障是否起作用、而不是欠压故障?

    当 SS 引脚电压较低时、过流故障是否起作用?

    最好的雷加尔
    Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以回答 TPS92692的应用、但您提出的问题是器件的内部设计、这是专有的、我将无法回答您的问题。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    最后一个问题是有关 TPS92692的问题。

    然后、请仅告诉我以下几点。
    当 SS 引脚电压较低时、过流故障是否起作用?

    此致
    Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    我们将指向第21页第8.3.15节中的数据表、了解该器件如何进行输出短路检测。  这就是我们可以提及的所有内容。

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    我有一个问题、因为在查看第8.3.15节中的数据表后、我不理解它。

    是否可以解释过流故障可以在不考虑 SS 引脚电压状态的情况下运行?

    此致
    Atsushi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Atsushi、

    不是、您不能以这种方式解释它。  这是我可以为您提供的唯一答案、我现在将关闭此主题。

    谢谢 Tuan