This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:瞬态电压过大

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755, TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927284/tps23755-transient-voltage-too-big

器件型号:TPS23755

你(们)好

  我们在 TPS23755上进行了负载瞬态测试发现瞬态电压超大、在 EVM 上为2.5V、在我们的电路板上为2.675V、请告知具有初级侧调节功能的 TPS23755上有多少瞬态电压是合理的。 它是否符合规格? 是否有任何解决方案来改进它。

EVM 板波形:

CH2 (绿色):直流电压(TPS23755输出电压)

CH3 (蓝色):交流电压(TPS23755输出电压)

CH4 (红色):直流电流(TPS23755输出电流)

我们的电路板波形:

CH2 (绿色):直流电压(TPS23755输出电压)

CH3 (蓝色):交流电压(TPS23755输出电压)

CH4 (红色):直流电流(TPS23755输出电流)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen笼、

    下面是我们针对 TPS23755EVM-894测量的输出负载瞬态响应图片:

    因此、我们测量结果的方式必须有所不同。 我们在输出电容器上使用 Tip & Barrel 方法来最大限度地降低噪声。 此外、我们的测量范围为100mA-1A。  

    我们无法告诉您您系统需要什么规格。 我可以说相位裕度为48.47度、增益裕度为-20dB (48Vin、1A 负载)。 我认为这是很好的。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师