This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:VEN 引脚应用的原理图审阅和问题

Guru**** 2811955 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ34Z100-G1, GPCRA0, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/924118/bq34z100-g1-schematic-review-and-question-for-ven-pin-application

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ25703AGPCRA0BQ34Z100

您好的团队:

应用:4S 锂离子电池 14.4V/6800mAh, 使用 BQ25703A 支持适配器/USB 充电和  BQ34Z100-G1 电量监测计

请查看下面的原理图:

问题:

  BQ25703A 和 BQ34Z100-G1在 SRN 和 SRP 之间都需要一个0.01 Ω 的感应电阻器、 在应用中它们是否可以共用同一个感应电阻器?

2.引脚11 TS 需要10K 103AT 型热敏电阻、是否存在精度、温度系数等任何其他限制? 热敏电阻的安装位置是否有任何要求?

 VEN 功能:高电压有效转换使能。 该 µA 可选用于打开/关闭输入分压器、以降低分压器网络的功耗(典型值为45 μ A)。

您能解释一下吗? 它指的是哪个分压器、它是否是我们的应用的可选电压?

4. 对于 GPC 和 gpcra0工具测试程序,是否需要有更多的充电和放电周期才能使结果准确? 提交给在线工具的数据是否应包含 https://www.ti.com/lit/ug/sluubc9/sluubc9.pdf 中图1所示的相同周期 、或者我们可以有更多周期?

5.请查看上面的原理图并提供改进说明。 非常感谢。

此致、

陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将在几天内查看并返回给您。
    Andy  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢你的帮助。  我是否可以知道何时可以获得审核结果? 除了原理图审阅之外、您是否对上述问题有任何建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面我的评论。
    1.不
    2.我们的建议是 Semitec 103AT 或 Mitsubishi BN35-3H103FB-50。
    3.我建议您使用此引脚、因为您的应用是多节电池应用。
    此外、请看一下以下主题。
    4.不 只需按照说明手册执行一个充电和放电周期。
    5.我需要在原理图上多花一点时间。 稍后将提供原理图审阅结果。  
    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您提出有关问题的建议。 您能否在周三之前给出审核结果、因为这是进入下一个布局阶段的紧急情况? 非常感谢您的支持。

    此致、

    陈苔丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看我的原理图审阅结果。
    a)我认为 R51应该被移除。
    b)按照数据表中的第8.2.2.1.3节对 R48进行微调。
    C)看起来客户正在尝试使用高侧电流感应、但该监测计使用低侧电流感应。 这将是一个问题。
    以下是我们的建议。
    1.将终端节点 GND 重命名为 BAT-。
    2. SRP 需要连接到重命名的节点终端
        
    3.保持充电器和其他系统相关电路参考 GND
    4.将 BQ34Z100电路接地基准从 GND 更改为 BAT-
          VSS
          REG25.
          电池
          REGIN
          SRP 和 SRN 滤波电容 C41和 C42 (不需要 C42和 C41、可以是 DNI 或移除)

    Andy