This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:OCVFR 标志

Guru**** 2516340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926791/bq40z60-ocvfr-flag

器件型号:BQ40Z60

[OCVFR]:当满足 dV/dt 条件时、读取 OCV 读数。 如果充电在平坦电压区域内停止、则情况并非如此。
默认情况下、此标志置1。 如果充电停止在 FlatVoltMax 以下、则器件需要等待48小时才能读取 OCV 读数。 放电不会取消48小时的等待。 只有当充电停止超过 FlatVoltMax 水平时、48小时等待才会清除。 将此标志设置为0会删除48小时等待要求、当满足 dV/dt 条件时、将采用 OCV。 删除48小时要求有时对于缩短评估过程中的测试时间很有用。

我是否可以知道  LiFePO4的平坦电压区域的范围? 我可以在正常发行代码中将 OCVFR 标志设置为0吗?  有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    我相信化学 ID 具有平坦范围电压、如果没有化学 ID 编号、我将无法告诉您。

    如果 OCV 处于平坦范围内、则关闭 OCVFR 可能会导致一些监测误差、因为监测计很难找到正确的网格点、从而将该 OCV 与 CHEM ID 中的表匹配。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    chem ID 为0404。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其平坦区域为3274mV 至3351mV。