This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LP2992:LP2992

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2992

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926804/webench-tools-lp2992-lp2992

器件型号:LP2992

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

我对 LP2992的容量尺寸设计有疑问。  我的开关稳压器的开关频率为330KHz、纹波噪声为30mVp-p 我已将这些值放入 WEBENCH 的配置参数中、但它不  会相应地调整电容器。  我能否为应用选择以下值、如下图所示:Cin=1uF、Cbyp=10nF 和 Cout=10uF、而不是 Cout=4.7uF?

此致

Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvedin、

    这些值是可以的。  实际上、我喜欢 Cout 比4.7uF 更好、因为使用10uF 可以为稳定性规格提供更大的裕度。

    请确保在 Cout 中保持5毫欧或更大的 ESR 规格、以满足数据表中的稳定性要求。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    感谢您的回复!

    我在论坛中阅读了以下内容:" 只需将一个20m Ω...100m Ω 的0603或0805电阻器串联到输出电容即可。 这将模仿所需的电容器 ESR"。 我必须也这么做吗?

    此致

    Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Selvedin、

    如果陶瓷电容器 ESR 过低、这是一个选择。
    如果您采用这种方法、我将选择10m Ω、以便为您提供最低的瞬态响应阻抗、同时仍符合数据表建议。

    另一种选择是使用低 ESR 干钽电容器。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    如果您可以对我确认:我知道,如果我使用 ESR 小于5m Ω 的陶瓷电容器,那么一切都好吗? 或者正如您所说的干钽电容器。

    此致

    Selvedin Hodzic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen;

    我的错误。 我现在就明白了!

    非常感谢您的解释!

    此致

    Selvedin