This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:仿真不能#39;t 融合

Guru**** 2506175 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD19531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922704/lm5116-simulation-doesn-t-converge

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件:CSD19531Q5A

尊敬的所有人:

我目前正在模拟400W DC-DC 同步降压转换器、其额定值如下所述

VIN= 36-60 V 直流

Vo = 14 V 直流

Iout=27A

我将 LM 5116 IC 和 CSD19531Q5A MOSFET 用于我的应用。 我已经从 TI 网站下载了 IC 和 MOSFET 模型、以便在 PSPICE 中进行仿真。 我遇到以下错误

1)"错误(ORPSIM-16362):.endes 上的名称与.SUBCKT 不匹配"

我设法解决了石榴问题、但仿真仍然无法收敛。 是因为 PSPICE 模型损坏

我已附上仿真原理图的 PDF 文件。  

您能告诉我哪里出错了吗

提前感谢

e2e.ti.com/.../synchronous_5F00_buck_5F00_simulation.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    让我稍后检查并更新您。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Andy、

    有更新吗??

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    您可以使用外部器件尝试以下电路模型吗?  

    https://www.ti.com/lit/zip/snvm345

    您可以逐步修改外部器件以实现您的目标设计

    B R

    Andy

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Andy、

    感谢您的支持。

    当我尝试进行仿真时、通过根据我的要求修改您提供的设计文件、输出会上升到几毫伏、然后再降至零。

    我的原理图是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    请通过 andy.chen@ti.com 将您的 PSPICE 文件发送给我。 我稍后会检查并更新您的信息。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biswajit、

    我收到了您的包含 PSPICE 文件的电子邮件、 并与建模团队进行了核对。 将在稍后的电子邮件中更新您。

    我将关闭此主题。

    B R

    Andy