This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63070:PFM 和 PWM 之间的开关电流

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926891/tps63070-switching-current-between-pfm-and-pwm

器件型号:TPS63070

您好!

电路板上有两个 TPS63070电路(5V_1和5V_2)。 这些电路具有相同的原理图和相同的布局。 使用条件也与下面的相同。

输入电压:6-10.5V、输出电压:5V

观察到如下所示的不同开关点

对于5V_1、在1200mA~1300mA 的电流下将 MODE 从 PFM 切换到 PWM。 之后、负载电流降至700mA、切换到 PFM。

对于5V_2、 模式已在600mA~700mA 时从 PFM 切换到 PWM。 切换至 PWM 后、电流降低约30mA、MODE 切换至 PFM。

问题:

这种现象是否可能发生? 如果您有任何建议、请告诉我。

此致、

猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu:

    您是否意味着客户将其用于并行应用? 您是否可以分享有关负载条件(每个通道)的原理图和详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    测试结果是否基于相同的 Vin? 和相同的测试序列... 例如、将负载增加到使转换器在 PWM 模式下工作的水平、然后降低负载、使其在 PFM 模式下工作。 存在迟滞、因此 PFM 阈值的上限和下限是不同的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen San 和 Minqiu-San、

    感谢你的答复。

    我的客户取消了此查询、因为他们向其设计的销售商提出了要求。

    请关闭此项。

    由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    此致、

    猪排

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么我将关闭这个帖子。