This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409HV:设计未调节输出电压

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926945/lm3409hv-design-not-regulating-output-voltage

器件型号:LM3409HV

按照 提供的设计说明、在修改 LM3409HV EVM 后、我设计了一个 LED 驱动器(定制 PCB)。

我的值如下(使用 LM3409HV EVM 标识符):

C7=470pF、R6=18.2K、L=68uH、R9=75m Ω、Cin=4.4uF、 Fsw=~500kHz、Vo=40V、Iled=3.36A (2.8A 典型值)、Delta_i_led=~150mA、Vin=48V、 Vadj=0-1.24V

PFET 和续流二极管保持不变、我知道它们将处于所需输出电流的限制。 但是、典型输出电流将更低。

我遇到的问题是电路未调节输出电流。 我使用的是电阻负载、但我知道使用此类负载的含义。

输出电流随着负载增大而增大(即负载电阻较低)、但改变 Vadj 引脚上的电压实际上对输出电流的调节没有影响。

当改变 Vadj 0-1.24V 时、观察到的变化大约为 IOUT +/- 40mA。

将 EN 引脚连接到 GND 也不会影响输出。

使用示波器,我在 PFET 的栅极测量了信号,我看到开关频率>2MHz,这是奇数。 我仔细检查了 R6和 C7、以确保其具有~500kHz Fsw 的正确值。

我不清楚为什么输出不由 Vadj 调制、以及为什么 IC 尝试以如此高的频率切换 PFET。

欢迎提出任何意见/建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felipe、

    您是否具有开关节点的波形?  您说 FET 的栅极开关频率>2MHz,但您确认 FET 工作正常吗?   

    您是否确认了 CSP 和 CSn 从感应电阻器到器件引脚的连接?  此外、请检查以确保您没有使用万用表的焊接桥或开路。   您能否检查器件的 IADJ 引脚处的电压是多少?   

    您是否有电流探头?  将环路与电感器串联并使用电流探头来监测电感器电流是非常好的做法、因为它可以为我们提供有关开关中发生的情况的信息。   

    Vout、Vsw 和电感器电流的波形将提供我们需要了解的一切信息。   

    fhoude

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Felipe、

    您能否检查以查看 MOSFET 的漏极和源极是否互换?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我在测量 PCB 中的各个点后发现的结果。 问题是由于从互联网上下载了 MOSFET 封装、但未正确检查(截止日期)。

    不管怎样、现在一切都很好。

    再次感谢。