This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210EVM-012:我的 LMG1210 EVM-012n`t 工作!

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/922984/lmg1210evm-012-my-lmg1210-evm-012-isn-t-work

器件型号:LMG1210EVM-012
主题中讨论的其他器件:LMG1210

我在 独立模式下测试了 LMG1210。

我输入 J1 10V、J2开路、J3开路、J5开路、J6短路  

在 J4处、我输入互补 PWM 10MHz 死区时间1.5nS

一开始、它使 HO、LO 运行得非常好。 但我将频率更改为1MHz、15Mhz 等  

在此过程中、如果出现问题、则不会生成 HO。

请帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    感谢您联系 lmg1210。

    您是否有 HO 和 LO 波形来描述您看到的问题?

    FET 损坏还是 LMG1210损坏?

    如果1210损坏、是否有针脚短路?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    LO 工作正常。


    FET 的栅极漏极源极均短路。

    而 HO 和 HS 线1210较短。

    我不知道我的实验有什么问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    为了进一步调查、您是否有 HO 和 LO 波形来描述您看到的问题?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yello 波形为 HO 、而红色波形为 LO  

    PWM 模式和独立模式的波形与此相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、

    看起来1210已损坏。 您能否更换1210并重新测试 HO 和 LO 波形? 尝试捕获 HO 波形。

    当1210烧坏时、是否在总线电源接通时提高开关频率?

    施加到 EVM 的总线电压和负载是多少?

    更改参数后多久、直至1210烧写?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    抱歉、我单击了错误的按钮。 `m 还没有解决。

    您能否更换1210并重新测试 HO 和 LO 波形?

    `m、我不想在位置上替换一个小电路。

    当1210烧坏时、是否在总线电源接通时提高开关频率?

    我将其固定为10MHz。

    施加到 EVM 的总线电压和负载是多少?

     总线电压15V、负载电阻500ohm、我觉得能承受的功率足够了

    更改参数后多久、直至1210烧写?

    首先、我检查了除总线电源之外的 PWM。 它工作良好。

    然后、我尝试将总线电源从0V 升压到30V。 当然、负载和开关频率是未修改的

    但接近15V 时、电源变为 CC。 之后、HO 就像该波形那样行事

    感谢您的关心。

    驻车、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Park、

    如果我们无法替换小电路、我们将如何完成调试。 如果您对此问题有任何其他问题、似乎是热问题、请告诉我。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff


    我不认为该实验的规格过大。

    那么、您可以将其发送到新设备吗?

    或者、如果我发送了 EVM-012、您能解决它吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驻车、

    我叫 Mamadou、与 Jeff 一起工作。

    您是否更换了受损部件以继续确定可能的根本原因?

    再次为 EVM 通电之前、请确保遵循用户指南的第7节。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    起初我像第7节一样工作、但它有一些问题。

    我无法更换相关部件。

    那么、如果我发送 EVM-012、您可以替换 EVM-012吗?

    此致、

    帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    驻车、

    我们无法接受用于部件更换的 EVM、我们可以通过此主题与您合作、帮助您在准备好更换电路板上的故障组件后进行调试并找出故障的可能根本原因。

    请接受我的朋友的请求、以便我可以给您发送一份、进一步讨论您遇到的问题。

    同时、我将把这个线程标记为已解析。

    如果您有其他栅极驱动器问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    我又买了一个 EVM-012。

    我使用 ex-EVM-012以相同的方式进行了测试(错误)。 但新的系统运行良好。


    因此、我确信我的旧测试方法没有问题。


    这不是旧设备的问题吗?

    此致、

    帕克