This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF102:我需要下面提到的信息

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926323/ref102-i-need-information-mentioned-below

器件型号:REF102
主题中讨论的其他器件:REF5010

大家好 ,下面列出的部件 REF102AU 的信息很少。

1.零件的当前状态。

2.如果处于活动状态,则支持该功能的时间长度。

3.是否已发布任何 EOL 或 PCN。

需要符合 RoHS 和 REACH 文档。

 

请尽快回复我。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该器  件采用通用流程、供客户使用、TI 完全期望该器件在未来8-10年甚至更长时间内可用。 TI 没有计划淘汰该器件、也没有在客户仍有需求时淘汰器件。  如果存在任何无法预见的问题、使 TI 无法继续制造此产品、从而迫使 TI 淘汰此器件、则将为客户提供1年 LTB 订单处理时间、并在该时间之后6个月内交付最终产品。

    我不知道任何 EOL 或最近的 PCN。

    如果您需要更现代、更有信心处于活动状态的器件、我建议您使用 REF5010。

    需要哪种类型的 RoHS 文档? 两个器件均具有绿色型号、 如数据表中的"封装选项附录"所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回答。

    我需要 RoHS 和 REACH 文档

    我的意思是说 RoHS 有3个版本

    RoHS1 - 指令2002/95/EC
    RoHS2- Directive 2011/65/EU
    RoHS3- 指令2015/863

    我需要器件的文档、其中说明了该器件包含在哪个版本中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅 TI.com 上的以下陈述。 由于此器件被标记为"绿色环保"、因此以下文档是 TI 的一份证书、表明它符合 RoHS3。