This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713B:一般设置和安全问题

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713, BQ25713B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927056/bq25713b-general-set-up-and-safety-questions

器件型号:BQ25713B
主题中讨论的其他器件:BQ25713

我希望在新设计中使用此器件、并有一些问题:

1) BQ25713与 BQ25713B 之间有何差异?

2)  我了解您可以通过12C 进行通信以设置此装置。  设置完成后、它是否会保留设置、或者是否必须在每次通电时进行设置?  我之所以提出这一点、是因为如果我们可以在最初设置它、它将保留所有设置、我们就不必在设计中包含微处理器。

3)  我们需要使用3节串联锂可充电电池、以获得超过12VDC 的电压。  此外、我们希望有8至20 Ah 的容量(宽范围、因为我不确定我们可以得到的是合理的)。  输入功率为12VDC @高达5安培、 尚未定义实际负载、但估计在大约2A 时为12VDC。  您是否可以与我分享有关如何最终获得本设备的医疗安全批准的任何信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joe、

    BQ25713B 具有不同的 I2C 地址、以防同一设计中需要两个器件。 否则、它们是同一个器件。  

    2. BQ25713在上电复位后不保留这些设置。 您将需要一个 MCU 来再次加载设置。  

    3.对于医疗应用,请查看以下链接。  

    https://www.ti.com/applications/industrial/medical/overview.html