This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:充电安全计时器重启

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927025/bq24193-charging-safety-timer-restart

器件型号:BQ24193

你好

请告诉我有关充电安全 计时器重启触发器的信息。

① μ A 的电流

→触发器由什么决定。是否可以与 H/W 引脚或某种位进行检查?

      如果满足①is,是否可以省略②~⑤?


②Toggle CE 引脚从高电平到低电平再到高电平(充电使能)

→如果我以低电平开始充电、会发生什么情况?

充电时始终处于低电平、是否有问题?
它是否需要保持时间?

③Write REG01[5:4]从00到01 (充电使能)

→  这是监测计 IC 中的只读参数。 对吗?

0至1 ④Write REG05[3](安全定时器使能)

  →始终为0。是否需要从0更改为1?

    它是否需要保持时间?


μ ⑤ 写入 REG01[7]到1 (软件复位)

→  这是监测计 IC 中的只读参数。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    详细信息请参阅8.3.3.1自主充电周期。 重新启动安全计时器不会改变充电状态。

    2.请参阅1. 为了开始充电、 /CE  应该被拉至低电平。

    3.请查看测量仪表数据表。

    如果它更改为1、则充电时不会有安全计时器。

    5.请查看测量仪表数据表。

    谢谢、

    宁。