This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24075:与 TPS61090 5V 升压级相结合的锂离子充电器

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24075, TPS61090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926763/bq24075-li-ion-charger-combined-with-tps61090-5v-boost-stage

器件型号:BQ24075
主题中讨论的其他器件: TPS61090

我正在设计一个需要5V 直流输入源并希望提供3.7V 锂离子电池仅用于备用的器件。 我想使用 BQ24075进行电源路径管理和电池充电、但在脱离电池运行时也需要稳定的5V 输出。 将其与 TPS61090升压级相结合的设计选择是否是与 BQ24075的通用/推荐组合? 负载的峰值电流不会超过2A、主要小于1A。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dolf、

    是的、这是一个很好的解决方案。  

    升压转换器用于供电的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在初始原型设计期间、我将板中的橙色 PI 零点与一个 lorawan 模块集成在一起。 我测试了功耗、通常在5V 时消耗0.6-0.8A 电流。 即使在启动或射频传输过程中、我也无法检测到大于1A 的峰值。 它们可能在那里、但它们真的很短。 因此升压转换器的2A 开关应该可以正常工作、因为充电器可以通过将 Vin 与 Vbat 相结合来提供更多的电流。