This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:启用功能

Guru**** 2812185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926760/tps2419-enable-functionality

器件型号:TPS2419

您好!

假设

Vbus1 = 12V 且 Vbus2 = 5V

情况:当 Vbus1控制器的 EN 引脚被拉低时  

由于体二极管导通、负载仍将看到 Vbus1电压(12V)。 对吗?

如果是、EN 引脚的确切功能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    例如、当 ORing 两个电压轨为12V 的电源时、这两个电源可以同时导通并同时提供负载电流。

    但是、如果出于任何原因需要关闭一个电源轨、则使用 EN 将关闭 MOSFET 并防止该电源轨为负载供电。

    尽管体二极管传导电流较小、但它需要输出电压(OR-ed)低于一个二极管压降才能导电。

    请告诉我们这是否能解答您的问题。

    此致、

    Kari。