This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:更改 MC33063A 的电感器值

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/927024/mc33063a-change-inductor-value-for-mc33063a

部件号:MC33063A

大家好、

我们的客户希望使用 MC33063A 更改其设计的电感器值。
请确认 是否可以将开关发射极引脚中的220uH 值更改为110uH 或330uH、因为它们的设计没有220uH 电感器。

它们  在设计中使用 MC33063A 将16V 降压至12Vdc。
如果您需要原理图、请告诉我是否可以离线共享。

因为它们最初使用220uH、 如果110uH 或330uH 是可以替代的。  该电感如何影响设计? 本底噪声还是 FCC? 如果电感器值发生变化、是否还有其他需要更改的组件值?

谢谢!

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    电感器选择与输出电流和开关频率相关。 如果使用值较低的电感器、则可能需要释放电流限制。 如果使用较大的电感器、则有可能触发最大占空比限制、即86%。