工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
从随附的 WEBENCH 为 LM5185设计生成的报告中可以看出、生成的原理图包含两个反激式二极管、它们位于输入低侧 MOSFET 和输出高侧 MOSFET 上。 LM5175数据表和 LM5185快速入门工具中的示例原理图不包含这些二极管。
这些二极管是否是某种类型的指示器、表示上述2个 MOSFET 需要具有体二极管? 还是实际的分立式组件? 如果它们应该是实际组件、那么选择它们的标准是什么?
感谢您的帮助!
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
从随附的 WEBENCH 为 LM5185设计生成的报告中可以看出、生成的原理图包含两个反激式二极管、它们位于输入低侧 MOSFET 和输出高侧 MOSFET 上。 LM5175数据表和 LM5185快速入门工具中的示例原理图不包含这些二极管。
这些二极管是否是某种类型的指示器、表示上述2个 MOSFET 需要具有体二极管? 还是实际的分立式组件? 如果它们应该是实际组件、那么选择它们的标准是什么?
感谢您的帮助!
此致、
您好、Todar、
感谢您发帖。 Webench scheamic 中的两个二极管是分立式肖特基二极管。 一个好的做法是设计人员通常为同步整流器保留一个并联肖特基二极管。 这可能有助于避免在死区时间内使用 MOSFET 体二极管、因为 MSOFET 体二极管可能很慢、并且在开关时会产生较大的振铃。 但是、这些二极管很好、但并非总是必需的。 如果您在测试后需要原型、我建议您保留原型上的位置、因此您可以避免创建另一个 PCB。 如果您发现不需要它们、则可以从最终原理图中删除它们。
谢谢、
应用工程学 Yohao Xi
感谢您的澄清。 以下是几个后续问题:
1) 1)如何调整二极管的大小? 在我的设计中、LM5175快速入门工具为我提供22A 峰值电感器电流(11V 输入、20V/5A 输出)-二极管是否需要能够处理相同的电流、或者它们之间的最大电流是否更小? 多少钱?
2) 2)是否仅需要2个二极管(输入端为低侧、输出端为高侧)、或者我是否应该在全部4个 MOSFET 上放置二极管?
此致、
气味
大家好、Todor、
1) 1)二极管通常 由平均电流选择。 22A 是峰值电流、这些二极管只会短暂导通(在大多数情况下小于200ns)。 例如、如果以200kHz 的频率进行开关、则平均电流小于22A * 200ns * 200kHz = 0.88A。 我会选择3至5A 二极管以获得设计裕度。 您需要仔细检查数据表、使22A 远低于指定的非重复脉冲电流。
2) 2)您只需将二极管添加到同步 FET、即降压桥臂上的低侧 FET 和升压桥臂上的高侧 FET。 如果您使用并联 FET、我们仍然建议为并联 FET 使用一个二极管、尽管您可以将其添加到其中。 我们只是不认为更多的二极管会有很大帮助、因为它可能会使您的布局变得复杂、并且可能会降低二极管的效率。 请注意、二极管应靠近 MOSFET 放置。
谢谢、
Youhao