This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 低侧 GaN 驱动器建议?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926841/low-side-gan-driver-proposal

主题中讨论的其他器件:UCC27611

客户正在寻找适用于 GaN EPC2022的低侧栅极驱动器。 GaN 的最大 Vgs 为6V。 但是、其系统仅具有12V 辅助电源。 是否有人建议他们提高效率? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aki、

    感谢您的联系。

    我们是否推广了 UCC27611、具有内部6V 电压轨和18V VDD 电源轨的驱动器 IC 可能是不错的选择。

    如果您有其他问题、请告知我们。

    此致、

    -Mamadou  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马马马杜

    很棒!  UCC27611应该非常适合它们。