This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25085:电源管理论坛

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/920461/lm25085-power-management-forum

器件型号:LM25085
主题中讨论的其他器件:BQ24715

您好!

希望你们做得好。

衷心感谢  和   在 PCB 布局方面提供的所有帮助  

帖子:  

该模块按预期工作正常。

我对本模块有几个问题:

  • 我们有2层 PCB。 是否可以将组件放置在 PCB 的底部以进一步减小环路尺寸?
  • 每次为负载供电时、电感器都会变得很热。 是否需要散热器? 您能就此提出建议吗? 我要附上下面的数据表

    e2e.ti.com/.../3108.inductor-datasheet.pdf

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    感谢您的更新、该模块能够正常工作。  

    为了最大限度地减小环路、可以将组件放置在底部、只需小心敏感环路、例如 Rsense 线以及 CIN 相对于 MOSFET 和二极管的位置。  

    对于电感器、您运行的开关频率是多少? 您是否还使用1.5uH 电感器? 器件型号将有所帮助。  

    一般而言、电感器上的功率耗散是多少?  

    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    感谢您的回复。

    e2e.ti.com/.../7183.8117.WBDesign6.pdf

    我们正在从 webench 中跟踪此设计。

    开关频率为620.761kHz 、功耗 为544.0mW

    电感器的值为1.uH。

    部件号: SMMS1050-1R2M

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    看起来电感器不应变得太热。 您知道它有多热吗?

    此外、您能否尝试不同的电感器品牌、看看它是否有助于散热?

    您还可以尝试测量开关节点、看看部件是否正确切换且未出现振荡

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    由于不活动、我现在将关闭该线程。 如果您有更多问题、请随时打开一个

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    希望你们做得好。  

     降压转换器的输入读数为12.5V。

    我们观察到  、当负载电流 为1A 时、转换器的输出电压降至4.77V。  

    我们使用 bq24715充电器 IC、通过该 IC 连接一个适配器、在负载出现时为负载供电。 我们有一个6A、1.625ohm 电阻负载。 。 我们关注 webench designe2e.ti.com/.../8156.7183.8117.WBDesign6.pdf 

    您能 帮我们解决这个问题吗?

    谢谢你  

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    这是与以前不同的问题还是与前一个线程延续的问题?

    通常、我会检查布局或查看开关节点处转换器的开关情况

    此外、测量输出电压的点对于查看器件是否能够在正确的电压下进行调节也很重要。  

    谢谢  

    -Arief