This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:输入电压范围更宽

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/926943/tps7a20-wider-input-voltage-range

器件型号:TPS7A20

大家好、

您能否建议使用一个 尽可能与 TPS7A20相似但具有更宽输入电压范围的器件? 例如 Vin 至10V;15V。

非常感谢
Riccardo  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    目前、我对该范围的最佳建议是 TPS7A49

    您能否与大家分享寻找更宽输入电压 TPS7A20的应用?

    请告诉我这是否适合您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Riccardo、

    正如 John 提到的、请告知我们该 LDO 的用例、需要的 VIN、VOUT、IOUT 电平以及该 LDO 的应用。   

    此致、

    Ritu